欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米直线电机模组:长寿命、低成本,企业降本增效新利器

  • 2023.10.14 14:03:33
  • 米思米
  • 1999

在当今的工业自动化领域,效率与成本是企业永恒的追求。米思米,作为行业内的佼佼者,一直致力于为客户提供高效、可靠的解决方案。近期,米思米推出的直线电机模组,无疑是企业降本增效的新利器,以其长寿命、低成本的特点,赢得了市场的广泛关注。


米思米直线电机模组的上市,是米思米标准化的二次革命。此次革命不仅延续了米思米一贯的标准化理念,更将动态组件进行了标准化处理,从而在设计、调试和采购等多个环节,为客户节省了大量的时间和成本。这一创新,无疑是对客户需求的深刻理解和精准把握。


直线电机模组-降本提效.png


直线电机模组的工作原理,是将传统回转电机内部的磁石展开平铺,以磁力来推动滑块进行直线运动,这种运动原理类似于磁悬浮列车。与传统丝杠模组相比,直线电机模组在性能上有了显著的提升。其最大速度可达2m/s,最大加速度为1.5G,而传统丝杠模组的最大速度仅为0.5m/s,最大加速度为0.3G。此外,直线电机模组的重复定位精度在±5μ以内,远优于传统丝杠模组的±10μ。这些数据充分证明了直线电机模组在速度、加速度和精度上的优势。


除了性能上的卓越表现,米思米直线电机模组还针对客户的主要痛点进行了优化。首先,它解决了客户的时间成本问题。传统丝杠模组由于开环控制,无法对当前位置进行监控,累积误差大,必须定期停机回原点。而直线电机模组采用闭环控制,可以实时监控滑台动子位置并做出调整,实现365天24小时不间断运作,大大提高了生产效率。


直线电机模组-速度 行程 耐用.png


其次,米思米直线电机模组在成本上也为客户带来了显著的节省。以需要多个滑台的情况为例,传统丝杠模组由于只能搭载一个滑台,客户需要购买多个模组,导致成本高、设备体积大。而直线电机模组则可以在同轴上搭载多个滑台,并且每个滑台可以实现单独控制,既节省了设备空间,又降低了设备成本。


再者,直线电机模组在速度上的提升,使得其能够更好地满足终端客户的需求。同时,由于省去了中间的传动环节,无机械发热现象,减少了因摩擦带来的损耗,从而延长了使用寿命。据统计,直线电机模组的使用寿命大约是传统丝杠模组的2.5倍以上,这无疑为客户带来了更大的价值。


针对客户可能担心的标准型直线电机模组中小零件掉入的问题,米思米也给出了完美的解决方案。他们开发了全封闭型的直线电机模组,采用了独特的结构和可靠的设计,全方位保护模组,防止小零件的掉入。这一创新不仅解决了客户的后顾之忧,还进一步提升了产品的可靠性和稳定性。


此外,米思米还针对市场需求,对直线电机模组进行了改进创新。他们推出了十字型组件,将两个标准型模组使用连接板交叉连接起来,实现XY双轴联动。这种设计不仅提高了组装的精度和效率,还为客户提供了更多的选择和灵活性。


米思米直线电机模组十字型组件.jpeg


在选型方面,米思米也为客户提供了极大的便利。他们更新了选型软件,帮助客户最快1分钟完成选型。这一举措不仅节省了客户的时间,还提高了选型的准确性和效率。


综上所述,米思米直线电机模组以其长寿命、低成本的特点,以及卓越的性能和针对客户痛点的优化方案,成为了企业降本增效的新利器。无论是对于设计师还是采购来说,它都有着极大的吸引力。相信在未来的市场中,米思米直线电机模组将会凭借其独特的优势,赢得更多客户的青睐和信赖。


※本文中直接电机模组与传统丝杠模组对比,所示数值均根据米思米同规格丝杠模组为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities